请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 您好!
我客户的数据流为 GRPX (RGB888)->COMP(混合)->HD VENC (HDMI RGB88)。 当 R=0xf7,G=0x00,B=0xf7时、HDMI 可以正确输出、但当值大于0xF7时、例如 R=0xf8,G=0x00,B=0xf8、HDMI 输出为黑色。
他们已检查 HD VENC cfg0寄存器中的 CSC 设置并将其绕过。
从 HDMI 输出时、什么可能导致 GRPX 中的 RGB 数据发生变化?