大家好、团队成员
我们为定制板提供了2个补丁、希望它们可以针对 Vcore 和 PMIC 进行验证。 我可以通过电子邮件发送文件。
1) AM5708的 uBoot DTS 中的更改(我们已将 am571x-idk DTS 作为参考),我们已更改了通过 I2C1的 PMIC。 我们使用的是 LP8332和 LP8322。 我们已相应地更改了其他节点的输入电压特性。
2) 2)我为我们的电路板添加了 board.c 文件、该文件对 VCORE 进行了更改。
此外、我希望有人可以评论以下内容:
1)在 AM571x-idk 板中、SoC 能够以666MHz (1333MHz)以上的频率运行 DDR、但在 AM571x-idk 中将其配置为532MHz (1066 MHz)。 因此,我们还在基于 AM5708 SoC 的定制板中将其用作532Mhz。 我们已经为 AM5708 SoC 推导出了532Mhz 时钟速度的时序参数。 如果我们相应地更改 PLL 设置和参数、它在666Mhz 时钟速度下是否能完美工作? 为什么我们不在 AM571x-idk 板中使用666Mhz DDR?
谢谢、
Dan