This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:PMIC/PLL 更改验证

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609413/am5708-pmic-pll-change-validation

器件型号:AM5708

大家好、团队成员

我们为定制板提供了2个补丁、希望它们可以针对 Vcore 和 PMIC 进行验证。 我可以通过电子邮件发送文件。


1) AM5708的 uBoot DTS 中的更改(我们已将 am571x-idk DTS 作为参考),我们已更改了通过 I2C1的 PMIC。 我们使用的是 LP8332和 LP8322。 我们已相应地更改了其他节点的输入电压特性。


2) 2)我为我们的电路板添加了 board.c 文件、该文件对 VCORE 进行了更改。


此外、我希望有人可以评论以下内容:


1)在 AM571x-idk 板中、SoC 能够以666MHz (1333MHz)以上的频率运行 DDR、但在 AM571x-idk 中将其配置为532MHz (1066 MHz)。 因此,我们还在基于 AM5708 SoC 的定制板中将其用作532Mhz。 我们已经为 AM5708 SoC 推导出了532Mhz 时钟速度的时序参数。 如果我们相应地更改 PLL 设置和参数、它在666Mhz 时钟速度下是否能完美工作? 为什么我们不在 AM571x-idk 板中使用666Mhz DDR?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    对于 Processor SDK Linux 和 RTOS 而言、对1333 MTS DDR 的支持是一个已知问题、计划予以修复。 您可以使用 LCPD-9295跟踪此更新。

    为了支持 AM571x 和 AM5708、我们创建了以下文档:
    processors.wiki.ti.com/.../AM570x_Speed_Grades

    BTW:此平台的 GEL 文件中提供了 DDR 667 MHz (1333Mts)速度更新和时序值。  


    此致、
    Rahul