This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:推荐的 PMIC

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608695/am5728-recommended-pmic

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPS659037

的 A.20节

"AM572x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件 用户指南"、位于

显示"TPS6590377 PMIC... 在错误的时间关闭 DDR 电源。 TPS6590379 PMIC 中的默认编程已更正。 "

但 TPS6590379似乎不存在。

TPS6590377和'376中是否对此进行了更正?

或者、当前建议使用什么 PMIC 为 AM5728供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 数据表修订版 C 的第8.1节规定:

    TPS659037是电源管理 IC (PMIC)、应用于器件设计。 TI 出于以下原因需要使用此 PMIC:
    •TI 已验证其与器件的使用
    •针对整个系统分析和优化了包括瞬态响应和输出精度在内的电路板级裕度
    •支持电源定序要求(请参阅5.9节电源定序)
    •支持自适应电压调节(AVS) 0类要求、包括 TI 提供的软件

    根据 OTP 值、TPS659037有两个版本:TPS6590376和 TPS6590377。
    如有疑问、请始终遵循器件数据表、因为其中的信息会定期更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    如果您尚未与团队联系、我会将此信息转发给他们、以便他们可以更新 IDK PDF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    数据表仅声称需要 TPS650937 -它没有提到哪个编程版本。 但是、在 IDK 用户指南中提到的最近 OTP 更改之前、建议使用 TPS6590376和 TPS6590377。

    您好、Bruce、

    新器件型号如下:TPS6590376 -> TPS6590378和 TPS6590377 -> TPS6590379。 这些只是仍在进行生产测试的 PMIC 编程代码的更新。 在新型号可用之前、当前型号仍受支持。 此时、旧型号将为 NRND (不推荐用于新设计)。 不过、可通过联系 TI 销售代表来获取样片。

    您可以免费将 EVM 与当前 PMIC 配合使用。 当您达到生产就绪状态时、只需确保您使用的是新的型号。