请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: TPS659037
的 A.20节
"AM572x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件 用户指南"、位于
显示"TPS6590377 PMIC... 在错误的时间关闭 DDR 电源。 TPS6590379 PMIC 中的默认编程已更正。 "
但 TPS6590379似乎不存在。
TPS6590377和'376中是否对此进行了更正?
或者、当前建议使用什么 PMIC 为 AM5728供电?