请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCIEVMK2X 主题中讨论的其他器件:TCI6636K2H
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 评估 TCI6636K2H 和 CCSV7上的 SA_BasicExample_K2HBiosExampleProject 程序时、我面临以下问题。
---- SA 单元测试启动---
initPa:PA_getBufferReq 要求大小为160的实例缓冲区、只有128
setupTestFramework:initPa returned error、exiting
TopLevelTest (C:/ti/salld_keystone2_02_00_02_00/packages/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/c66x/bios/testMain.c:241):setupTestFramework 返回错误、正在退出
目标机器:TCI6636K2H (TCIEVMK2H)
CCS 版本:CCSV7
I、按照 Keystone II 架构 安全加速器(SA)用户指南来构建 SA LLD 软件包。
请 帮助我解决此问题