This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCIEVMK2X:安全加速器、SA LLD、KeyStone II

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607291/ccs-tcievmk2x-security-accelerator-sa-lld-keystone-ii

器件型号:TCIEVMK2X
主题中讨论的其他器件:TCI6636K2H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 在  评估 TCI6636K2H 和 CCSV7上的 SA_BasicExample_K2HBiosExampleProject 程序时、我面临以下问题。  

---- SA 单元测试启动---
initPa:PA_getBufferReq 要求大小为160的实例缓冲区、只有128


setupTestFramework:initPa returned error、exiting


TopLevelTest (C:/ti/salld_keystone2_02_00_02_00/packages/ti/drv/sa/example/SaBasicExample/src/c66x/bios/testMain.c:241):setupTestFramework 返回错误、正在退出

目标机器:TCI6636K2H (TCIEVMK2H)

CCS 版本:CCSV7

I、按照 Keystone II 架构 安全加速器(SA)用户指南来构建 SA LLD 软件包。  

请 帮助我解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我等待你的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测试中提供的数据包加速器实例缓冲区大小不足。 它需要增加到所需的大小。

    我看到、在最新的 SA 版本中、设备测试的实例大小低于为 PA 实例保留的实例大小。

    示例/SaBasicExample/src/unittest.h:304:#define TF_PA_INST_SIZE 400 /*所需大小= 320 */
    示例/SaMultiCoreExample/src/unittest.h:321:#define TF_PA_INST_SIZE 400 /*所需大小= 320 */
    TEST/SaUnitTest/src/unittest.h:324:#define TF_PA_INST_SIZE 400 /*所需大小= 320 */

    此致、
    Yordan