请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你(们)好
需要在定制设计中使用 MT29F128G08CFAAWP-IT、而不是 在 TI 的 AM335x GPEVM 参考设计中使用 MT29F2G08AB。 我不确定 SDK 01.00.03是否可以支持此 nand 芯片? 是否需要对内核配置进行任何修改?
此致
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你(们)好
需要在定制设计中使用 MT29F128G08CFAAWP-IT、而不是 在 TI 的 AM335x GPEVM 参考设计中使用 MT29F2G08AB。 我不确定 SDK 01.00.03是否可以支持此 nand 芯片? 是否需要对内核配置进行任何修改?
此致
杨