This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:支持大尺寸 MLC NAND 闪存

Guru**** 2587635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609227/linux-am3352-support-for-large-size-mlc-nand-flash

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好

需要在定制设计中使用 MT29F128G08CFAAWP-IT、而不是 在 TI 的 AM335x GPEVM 参考设计中使用 MT29F2G08AB。  我不确定 SDK 01.00.03是否可以支持此 nand 芯片?  是否需要对内核配置进行任何修改?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x TRM Rev. P 的第26.1.8.4节中规定了 NAND 要求。如果您的存储器符合这些要求、Linux SDK 将支持 NAND 要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢您的快速回复。 我已经在 TRM 中检查了 nand 器件 ID 表。 但我无法清楚地知道这些器件 ID 的制造商产品编号是什么? 您是否会向我展示一个示例、例如器件 ID 为0xDE 的64GB 容量?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件与 ONFI 兼容、则无需进行检查。 当今市场上的大多数 NAND 存储器都与 ONFI 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    这意味着这里列出的 MPN 都可以吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此器件符合 ONFI 标准。