This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP5432-EVM:引导 Android

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608960/linux-omap5432-evm-booting-android

器件型号:OMAP5432-EVM

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我下载了 Android 预编译映像、并使用 Ubuntu 14作为主机系统、我想知道如何将映像文件引导到其 eMMC 中  

我配置了引导开关到0000  

并将 USB3连接到我的主机

并将调试 USB 连接到 USB 端口  

现在、我担心的是如何将二进制文件调试到 eMMC 中

我参考以下网站 http://omapedia.org/wiki/Panda5AJ.1.5.1_Release_Notes#Flashing_eMMC_images

请帮我听

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就我所记得的、Android 源中有 usbboot 之类的东西。 您可以使用此工具通过 USB3电缆刷写 eMMC。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里应该有一个预编译的 usbboot 二进制文件:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Yordan