请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP5432-EVM
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我下载了 Android 预编译映像、并使用 Ubuntu 14作为主机系统、我想知道如何将映像文件引导到其 eMMC 中
我配置了引导开关到0000
并将 USB3连接到我的主机
并将调试 USB 连接到 USB 端口
现在、我担心的是如何将二进制文件调试到 eMMC 中
我参考以下网站 http://omapedia.org/wiki/Panda5AJ.1.5.1_Release_Notes#Flashing_eMMC_images
请帮我听
谢谢