请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4377 主题中讨论的其他器件:SYSBIOSSDK-IND-Sitara
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我使用的是以下平台
板:定制(无 DDR,从 IDK 修改。)
应用:基于 EtherCAT 全功能+ MOTOR_CONTROL (在 SYS/BIOS_IND_SDK_2.1.3.2中)
构建配置文件:L3构建(在 SPRAC45中提到)
我尝试在电路板上使用 foo、但示例代码具有此定义条件。
------------------------------------------------------------------
#if !defined (EXEC_FROM IRAM)&&!defined (XIP_NOR)
------------------------------------------------------ (来自 tisebsp.c)
我认为这意味着我无法在"L3构建"中使用闪存写入、所以我有一个问题。
为什么不能在"L3构建"中使用闪存写入? 我忽略了这种情况、但它不起作用。
在"L3构建"中是否有可以使用 foo 的东西?
谢谢你。