This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:构建 L3中的 FoE 应用

Guru**** 2585065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609121/rtos-am4377-foe-application-in-l3-build

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSSDK-IND-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我使用的是以下平台

板:定制(无 DDR,从 IDK 修改。)

应用:基于 EtherCAT 全功能+ MOTOR_CONTROL (在 SYS/BIOS_IND_SDK_2.1.3.2中)

构建配置文件:L3构建(在 SPRAC45中提到)

我尝试在电路板上使用 foo、但示例代码具有此定义条件。

------------------------------------------------------------------

#if !defined (EXEC_FROM IRAM)&&!defined (XIP_NOR)

------------------------------------------------------ (来自 tisebsp.c)

我认为这意味着我无法在"L3构建"中使用闪存写入、所以我有一个问题。

为什么不能在"L3构建"中使用闪存写入? 我忽略了这种情况、但它不起作用。

在"L3构建"中是否有可以使用 foo 的东西?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2017年6月30日之后、TI 停止为 SYSBIOSSDK-IND-Sitara 提供免费支持。 如果您有兴趣在此日期之后接收此 SDK 的维护版本和技术支持、请联系 IndSDKSupport@list.ti.com 或您的 TI 代表。