This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:音频采样率问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608719/tms320c6748-problem-for-audio-sampling-rate

器件型号:TMS320C6748

大家好、,

我有一个使用 TMS320C6748进行音频采样的项目。

我们使用了 MCBSP0、MCBSP1、MCASP 三引脚作为语音输入和输出、采样率为48K、16K、8K、使用中断和 DMA 处理数据发送和接收。

我们使用的另一部分是 RMII 接口以太网、用于发送收集的语音数据。

问题:

当上述部分同时进行工作时、以太网数据不能太快、太快将丢失大量数据、只能执行50Kbytes/S

如果 MCBSP0、MCBSP1、MCASP 中断被禁用,以太网传输速率非常快,可以达到超过300K 字节/秒。

我必须让部件同时运行, 以太网数据应超过300K 字节/S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网数据是否也由 EDMA 处理? 音频以及以太网数据是否存储在 DDR 中? 运行设备的速度是多少? 是使用 MCASP、McBSP FIFO 来传输数据,还是在每次采样到达 MCASP 引脚后传输数据。

    此致、
    Rahul