请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 大家好、,
我有一个使用 TMS320C6748进行音频采样的项目。
我们使用了 MCBSP0、MCBSP1、MCASP 三引脚作为语音输入和输出、采样率为48K、16K、8K、使用中断和 DMA 处理数据发送和接收。
我们使用的另一部分是 RMII 接口以太网、用于发送收集的语音数据。
问题:
当上述部分同时进行工作时、以太网数据不能太快、太快将丢失大量数据、只能执行50Kbytes/S
如果 MCBSP0、MCBSP1、MCASP 中断被禁用,以太网传输速率非常快,可以达到超过300K 字节/秒。
我必须让部件同时运行, 以太网数据应超过300K 字节/S。