请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:ADC3444、 TLK10081
尊敬的团队:
我的一位客户希望将高速 ADC (具有 LVDS 串行接口的 ADC3444)与处理器 AM5728搭配使用。
AM5728没有集成 LVDS 接口。
通常、FPGA 用于连接处理器和 ADC。
我向我的客户推荐了以下解决方案(LVDS 到 PCIe 或通过 FPGA 的 USB3.0)。
我的客户正在寻找没有 FPGA 的解决 方案、他想知道是否可以使用 TLK10081器件代替 FPGA。
您能否帮助我们了解此解决方案是否适用、或者您在没有 FPGA 的情况下可能提出的任何其他建议?
非常感谢您的帮助、
此致、