This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:高速 ADC LVDS 接口

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, AM5728, TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608980/am5728-high-speed-adc-lvds-interface

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:ADC3444TLK10081

尊敬的团队:

我的一位客户希望将高速 ADC (具有 LVDS 串行接口的 ADC3444)与处理器  AM5728搭配使用

AM5728没有集成 LVDS 接口。  

通常、FPGA 用于连接处理器和 ADC。

我向我的客户推荐了以下解决方案(LVDS 到 PCIe 或通过 FPGA 的 USB3.0)。

我的客户正在寻找没有 FPGA 的解决 方案、他想知道是否可以使用 TLK10081器件代替 FPGA。

您能否帮助我们了解此解决方案是否适用、或者您在没有 FPGA 的情况下可能提出的任何其他建议?

非常感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这个问题应该在高速数据转换器论坛上提出: e2e.ti.com/.../68 他们的专家应该在 ADC 接口方面有更多的经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    收到的消息很好、我将在高速数据转换器论坛上发布相同的消息。

    非常感谢、

    此致、