Other Parts Discussed in Thread: AM3703
主题中讨论的其他器件: TPS65950
您好!
请告知、
我们当前使用的 Sitara 处理器是 AM3703CBP100。 该组件是 POP、我们使用 Micron LPDDR 作为顶视图。
我们希望用最少的设计更改将 LPDDR 替换为常规 DDR。 我们可以使用哪种 DDR? 我们能否使用 Sitara AM3703 CUS 封装代替 CBP (我们现在使用)?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM3703
您好!
请告知、
我们当前使用的 Sitara 处理器是 AM3703CBP100。 该组件是 POP、我们使用 Micron LPDDR 作为顶视图。
我们希望用最少的设计更改将 LPDDR 替换为常规 DDR。 我们可以使用哪种 DDR? 我们能否使用 Sitara AM3703 CUS 封装代替 CBP (我们现在使用)?
谢谢
您好,
我们在原始设计中使用的处理器是 AM3703CBP100和 PMIC TPS65950A2ZXN。
我们设置为系统的频率为1GHz。 操作系统是 Linux。
我们注意到我们的设计不稳定。 问题有时是我们的一些系统被 "内核严重"日志卡住。
然后、我们再次检查了我们的设计、并发现 PMIC TPS65950A2ZXN 无法在1GHz 下工作。
为了验证这一点、我们将频率降低至800MHz、并解决了卡滞问题。
我们向 TI 索取了20个 PMIC TPS65950A3ZXN 样片、这些样片适用于1GHz 并适用于2个系统。
遗憾的是、使用1GHz 的新型 PMIC TPS65950A3ZXN 无法解决卡滞问题。
请提供建议!
谢谢