This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:DDR 存储器更换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652083/am3703-ddr-memory-replacement

器件型号:AM3703
主题中讨论的其他器件: TPS65950

您好!

请告知、

我们当前使用的 Sitara 处理器是 AM3703CBP100。 该组件是 POP、我们使用 Micron LPDDR 作为顶视图。

我们希望用最少的设计更改将 LPDDR 替换为常规 DDR。 我们可以使用哪种 DDR? 我们能否使用 Sitara AM3703 CUS 封装代替 CBP (我们现在使用)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AM37x 数据表修订版 F 的第6.4.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道这一点、但这里仅提到 LPDDR、我更喜欢使用常规 DDR。 您能否检查此 Sitara 是否可用于常规 DDR?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、该器件仅支持低功耗双倍数据速率 SDRAM (LPDDR1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在原始设计中使用的处理器是 AM3703CBP100和 PMIC TPS65950A2ZXN。

    我们设置为系统的频率为1GHz。 操作系统是 Linux。

     

    我们注意到我们的设计不稳定。 问题有时是我们的一些系统被 "内核严重"日志卡住。

    然后、我们再次检查了我们的设计、并发现 PMIC TPS65950A2ZXN 无法在1GHz 下工作。

    为了验证这一点、我们将频率降低至800MHz、并解决了卡滞问题。

    我们向 TI 索取了20个 PMIC TPS65950A3ZXN 样片、这些样片适用于1GHz 并适用于2个系统。

    遗憾的是、使用1GHz 的新型 PMIC TPS65950A3ZXN 无法解决卡滞问题。

    请提供建议!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个完全不同的问题。 请为其打开一个新主题。