This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:RTC 实现

Guru**** 2585145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608463/am3352-rtc-implementation

器件型号:AM3352

您好!

   我们将 AM3352BZCZA100处理器与 TPS65217CRSLT PMIC 配合使用。我们希望使用 CR2032纽扣电池的备用电池来实现 RTC。电池的输出端直接连接到 AM3352处理器的 VDDS_RTC (D7)引脚。

1) 1)这种仅为 VDDS_RTC 引脚供电的电压(1.8V)是否足以在仅 RTC 模式下运行处理器并启用内部 RTC?

2) 2)在将处理器从正常工作模式切换到仅 RTC 模式(即主电源关闭且 仅向 AM3352处理器的 VDDS_RTC (D7)引脚提供1.8V 电池备份)期间是否有任何延迟?  

3) 3)如果有任何延迟,在使用 RTC 计算电流时间时也需要考虑该延迟时间?

谢谢、此致

Manjunath.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Manjunath B"]电池的输出直接连接 到 AM3352 处理器的 VDDS_RTC (D7)引脚。[/quot]

    这是绝对禁止的、违反了器件规格。 VDDS_RTC 必须是稳压的1.8V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复。

      好的,在没有主电源的情况下,32.768kHz 时钟输入只足以用于 RTC 的实现?

    谢谢、此致、

    Manjunath.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这被称为仅 RTC 模式。 AM335x TRM Rev. P 的第8.1.4.3.5和20.3.3.8节对其进行了详细介绍。必须存在 VDDS_RTC 电源才能使 RTC 计时器正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         感谢您的回复。

         根据上述建议、我们更改了连接。

         现在已将备用电池连接到 TPS65217C PMIC 的 BAT1、BAT2和 BAT_SENSE 引脚。

         i) TPS65217C PMIC 的数据表 中提到使用可充电电池。是否只需使用可充电电池或 CR2032 3 V 锂纽扣电池就足够了?

         ii)在仅 RTC 模式下,内部32.768kHz 晶振将被启用。因此需要提供外部 32.768kHz 时钟输入。但在工作模式下,是否需要提供外部32.768kHz 时钟?

    谢谢、此致、

    Manjunath.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65217C 有一个电池充电器。 将纽扣电池连接到这些引脚可能会导致电池爆炸。
    2.如果希望 RTC 持续工作、必须在 OSC1管脚上连接一个32.768kHz 晶振。