您好!
我们将 AM3352BZCZA100处理器与 TPS65217CRSLT PMIC 配合使用。我们希望使用 CR2032纽扣电池的备用电池来实现 RTC。电池的输出端直接连接到 AM3352处理器的 VDDS_RTC (D7)引脚。
1) 1)这种仅为 VDDS_RTC 引脚供电的电压(1.8V)是否足以在仅 RTC 模式下运行处理器并启用内部 RTC?
2) 2)在将处理器从正常工作模式切换到仅 RTC 模式(即主电源关闭且 仅向 AM3352处理器的 VDDS_RTC (D7)引脚提供1.8V 电池备份)期间是否有任何延迟?
3) 3)如果有任何延迟,在使用 RTC 计算电流时间时也需要考虑该延迟时间?
谢谢、此致
Manjunath.B