请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
您好!
我目前正在使用 Procesor SDK 2.12.我看到,protoc 已经与根文件系统捆绑在一起。 但是、捆绑的原型 TOC 版本为2.6.1。 我 的应用需要使用 TOC 3.3。 我想知道我是否可以从 源代码中为处理器 SDK 根文件系统交叉编译 protoc 3.3获得任何帮助。
或者、如果有一种方法可以为 处理器 SDK 获取 TOC 3.3、而无需从源代码交叉编译。
提前感谢您!
最棒的
八公会