This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:交叉编译用于处理器 SDK 的 Protoc 版本3.3

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608332/linux-processor-sdk-am57x-cross-compiling-protoc-version-3-3-for-processor-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我目前正在使用 Procesor SDK  2.12.我看到,protoc 已经与根文件系统捆绑在一起。 但是、捆绑的原型 TOC 版本为2.6.1。 我 的应用需要使用 TOC 3.3。 我想知道我是否可以从 源代码中为处理器 SDK 根文件系统交叉编译 protoc 3.3获得任何帮助。

或者、如果有一种方法可以为 处理器 SDK 获取 TOC 3.3、而无需从源代码交叉编译。

提前感谢您!

最棒的

八公会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听说过用于 AM57xx 器件的 SDK 2.12。。。 此 officeTI 版本吗? 您能否发布下载链接?

    此致、
    Yordan