请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 CSK 基于1920x1080摄像头图像进行配置。 我们的目标系统只有一个400x400图像、因此在我们有可用硬件之前、我想在 CSK 硬件上进行开发、但如果可能、将图像从摄像头裁剪到400x400、 因此、流中的数据速率将与我们的目标系统更具可比性。 是否有任何关于最直接的方法的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CSK 基于1920x1080摄像头图像进行配置。 我们的目标系统只有一个400x400图像、因此在我们有可用硬件之前、我想在 CSK 硬件上进行开发、但如果可能、将图像从摄像头裁剪到400x400、 因此、流中的数据速率将与我们的目标系统更具可比性。 是否有任何关于最直接的方法的想法?