This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:裁剪摄像头/传感器输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653003/dm385-cropping-camera-sensor-output

器件型号:DM385

CSK 基于1920x1080摄像头图像进行配置。  我们的目标系统只有一个400x400图像、因此在我们有可用硬件之前、我想在 CSK 硬件上进行开发、但如果可能、将图像从摄像头裁剪到400x400、 因此、流中的数据速率将与我们的目标系统更具可比性。  是否有任何关于最直接的方法的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明、仅仅设置摄像头链路的输出尺寸就能实现这一目的、系统的其余部分似乎会自动调整。 很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个问题得到解决

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。