This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/K2GICE:PCIe#39;s LTSSM_STATE 不变。 只修复为 DETAL_ACT (0x01)

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608079/rtos-k2gice-pcie-s-ltssm_state-does-not-change-just-fixed-to-detect_act-0x01

部件号:K2GICE

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否有人使用 K2GICE 板测试 PCIe 端点?

我的 K2Gice 无法使用 PCIe。

MLO 在 LTSSM_STATE 检查代码(C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\boot\sbl\board\iceK2g\source\TI_pci.c:238)上停止。  

我向 TI RTOS 的 MLO (pdk_k2g_1_0_5)添加了代码。

压缩文件夹为 C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\boot\sbl\board\iceK2G

plz 检查我的代码、让我知道为什么不起作用。

谢谢、

Jo

e2e.ti.com/.../iceK2G.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有测试 K2G ICE EVM、但我过去测试了 K2G GP EVM。 PCIe 子系统是相同的。 让我知道您是如何测试的? 为什么需要 MLO? 您的 K2G PCIe RC 还是 EP? 通过 PCIe 连接的 K2G EVM 的另一侧是什么? 它们是如何连接的?

    请查看 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PCIe 、我们是如何对其进行测试的。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    我使用主机 Windows 10 PC 进行了测试、我也使用 CCS6项目进行了测试、但结果相同。
    当然、它用作端点。
    MLO 并非绝对必要。

    K2GICE 是否从未作为 PCIe EP 进行过测试?

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我的 K2GICE 的 CPU 部件名称是 XD1030K011ZBB60。

     是否与 X66AK2G02ZBB60相同? 或其他任何不同的?

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这是我在 K2G ICE EVM 硬件用户指南中找到的内容、

    2.3计时

    K2G ICE EVM 从单个时钟派生除 PCIe_CLK 之外的所有内部时钟

    输入。 该时钟输入可以是使用晶体 Y1的内部振荡器、也可以是外部时钟发生器

    连接到 SYS_CLK_P/N 仅当 K2G EVM 插入 PCIe 时、PCIe 时钟才存在

    背板。

    2.11 PCIe 边缘连接器

    K2G ICE 包含 PCIe x1边缘连接器、由 PCI Express 机电设备定义

    规范、修订版2.0。 而边缘连接器和电路板厚度与此兼容

    标准、K2G ICE 并非设计为满足所有机电要求

    规格、不适合安装在标准 PC 机箱中。 没有可用的 I/O 支架、和

    EVM 不符合 PCB 外形规格或元件高度限制。

    虽然 K2G 可配置为 PCIe 根复合体或端点、但 K2G ICE 仅支持

    PCIe 端点操作。 PCIe 参考时钟仅由 PCIe 连接器提供。 否

    除非有 PCIe 参考时钟、否则应执行到 K2G SOC 的 PCIe 部分的访问

    出现在 PCIe 边缘连接器上。

    3.3.5 PCIe 边缘连接器(J7)

    K2G ICE 包含一个 x1 PCI Express 端点连接器、能够插入 PCI Express

    背板连接器。 K2G ICE 与 PCI Express 卡机电设备不兼容

    不能插入个人计算机中。

    K2G ICE 不包含板载100MHz PCIe 参考时钟。 如果 PCIe 接口处于活动状态、

    引脚 A13和 A14上必须有一个100MHz 时钟才能正常运行。 而 K2G SoC 可以做到这一点

    支持根复合体和端点运行、此 EVM 仅用于充当端点。

    PCIe 背板规范包括插入连接器的电源卡的+12V 和+3.3V 电压。

    来自 PCIe 背板的+12V 电压可用于为 K2G ICE 供电。如果上存在+12V 电压

    背板连接器、无需将电源连接到直流插孔(J6)。 电压的影响

    电源使用两个电压中较高的电压。

    因此、此 EVM 设计为 PCIe EP、 用于从 PCIEx1边缘连接器接收 PCIe 100MHz 参考时钟和电源、但不能将其插入 PC。  我怀疑我们有任何类似您的测试案例。 我将 了解我们是如何对其进行测试的。

    此致、Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric。

    但我无法理解、此 EVM 旨在用作端点、但不能插入到 PC 中。
    制造商是否在开发此板时未测试 PCIe?

    此致、
    Jo