This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4377:SPI 芯片选择问题

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607979/linux-am4377-spi-chip-select-issue

器件型号:AM4377

工具/软件:Linux

您好 Gurus、

我在基于 AM4377的定制板上工作。

我面临与 SPI 芯片选择时序相关的问题、其中芯片选择在较长的时间内保持低电平和高电平。

我想让芯片选择在发送和接收到与 FPGA 从器件之间的32位数据(32个时钟周期)后变为高电平。(除了 t lead 和 t lag 延迟。)

SPI 使能(置位)是自动的。

我尝试了芯片选择切换(TCS0)的各种时间控制、但没有运气、并且持续时间保持不变。

芯片选择时间控制这
2位字段定义 CS 之间的接口时钟周期数
切换和 SPI 时钟的第一个或最后一个边沿。
0h (R/W)= 0.5时钟周期
1h (R/W)= 1.5个时钟周期
2h (R/W)= 2.5时钟周期
3h (R/W)= 3.5时钟周期

芯片选择持续时间在0.5、1.5、2.5和3.5个时钟周期内保持不变。

下图为您提供了有关时钟、MISO 和 MOSI 的芯片选择行为的更好概念。

那么、您能帮我更好地控制芯片选择的时序吗?

提前感谢。

此致

Rohit。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 Linux 版本? 如何配置 SPI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 配置:
    spi0_pins_default:spi0_pins_default{
    pinctrl-single、pins =<
    0x150 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(P23) spi0_SCLK.spi0_SCLK */
    0x154 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(T22) spi0_d0.spi0_d0 *
    0x158 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/*(T21) spi0_D1.spi0_D1 *
    0x15c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/*(T20) spi0_cs0.spi0_cs0 *
    >;
    };


    Linux 版本:v03.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是引脚多路复用。 设备树设置如何?