请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
我想在 ARM core0中加载 Linux 内核、在 ARM core1上加载 ti-ROTS 映像、并在 K2L 处理器的 DSP 内核上加载其他一些映像。
我已经使用 SBL 在不同内核上加载了 AD 测试了多个 TI 映像。 在 ARM 内核上使用 u-boot 加载 Linux 内核。
是否可以使用 SBL 加载 Linux 内核? 是否有任何方法/文档/示例可用?