This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:使用 K2L 中的 SBL 加载 Linux 内核

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607625/linux-load-linux-kernel-using-sbl-in-k2l

工具/软件:Linux

我想在 ARM core0中加载 Linux 内核、在 ARM core1上加载 ti-ROTS 映像、并在 K2L 处理器的 DSP 内核上加载其他一些映像。

我已经使用 SBL 在不同内核上加载了 AD 测试了多个 TI 映像。 在 ARM 内核上使用 u-boot 加载 Linux 内核。

是否可以使用 SBL 加载 Linux 内核?  是否有任何方法/文档/示例可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。

    需要立即回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、闪亮、

    否 KeyStone-2平台不支持 SBL、仅支持 u-boot。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rex。

    我想在 ARM core0中加载 Linux 内核、在 ARM core1上加载 ti-ROTS 映像。 是否有其他可用选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、闪亮、

    遗憾的是、Keystone-2不支持该功能。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持