This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:如何基于 OMAPL138处理器实现蓝牙+ WiFi 功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607618/linux-linuxsdk-omapl138-how-to-implement-the-bluetooth-wifi-function-based-on-the-omapl138-processor

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138WL1831MOD

工具/软件:Linux

我们使用 OMAPL138处理器、并在处理器上运行嵌入式 Linux 系统;在此平台上、我们希望使用蓝牙+ WiFi 功能。

1、我们可以使用哪些模块来运行? (我们考虑了 WL1831mod 模块、但该模块似乎仅支持 AM335X 系列处理器、不支持 OMAPL138处理器。)

2、哪些信息可用于参考检查。

谢谢你。