请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LINUXSDK-OMAPL138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、 WL1831MOD
工具/软件:Linux
我们使用 OMAPL138处理器、并在处理器上运行嵌入式 Linux 系统;在此平台上、我们希望使用蓝牙+ WiFi 功能。
1、我们可以使用哪些模块来运行? (我们考虑了 WL1831mod 模块、但该模块似乎仅支持 AM335X 系列处理器、不支持 OMAPL138处理器。)
2、哪些信息可用于参考检查。
谢谢你。