请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好,
我有基于 AM4376的定制板。
根据以下帖子、我们更改了 UART5作为调试控制台。
现在、我们需要启动 UART 端口1 [用于 LTE 模块]
通过 上述链接即可、或者我需要进行任何 额外的修改来启动 UART1
请为我们提供指导
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
Kemal R. Shakir
感谢你的答复
我正在使用基于 AM4376的定制板
我附加了通过 TI 引脚多路复用工具生成的.csv 文件器件
对于在 Linux 中启用 UART1仅用于 LTE 的设备树更改就足够 了,或者我需要在 U-boot 中更改 mux.c,就像我们在调试控制台的 UART5中所做的那样。