This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:UART 配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607968/am4376-uart-configuration

器件型号:AM4376

您好,

我有基于 AM4376的定制板。

根据以下帖子、我们更改了 UART5作为调试控制台。

现在、我们需要启动 UART 端口1  [用于 LTE 模块]

通过 上述链接即可、或者我需要进行任何 额外的修改来启动 UART1

请为我们提供指导

 

提前感谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    您提到的线程会在 U-Boot 上显示 UART5、但您可能需要在 Linux 端显示 UART 端口1才能将其用于 LTE 模块、因此您可以参阅 线程。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Kemal R. Shakir

    感谢你的答复

    我正在使用基于 AM4376的定制板

    我附加了通过 TI 引脚多路复用工具生成的.csv 文件器件

      对于在 Linux 中启用 UART1仅用于 LTE 的设备树更改就足够 了,或者我需要在 U-boot 中更改 mux.c,就像我们在调试控制台的 UART5中所做的那样。

    感谢您访问 e2e.ti.com/.../pinmux_5F00_for_5F00_uart1.xmladvance 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在 Linux 中更改器件树就足够了、只需确保引脚尚未被其他外设使用即可。