This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607803/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

您好!

 

在我们使用 TI DSP TMS320C6748的新设计中、  

 

  • 有1个组件  ,它的 DATA_BUS[15:0]通过 EMIF-A 总线 CS4n 连接到 DSP-DATA_BUS[0:15]
    连接是 DSP <->EMIF_COMPONENT 之间的直接连接
  • 在数据表+应用手册中、我没有找到可以交换此数据总线的寄存 器(即在 BIG-ENDIAN -按位工作)。
  • 请建议您解决此问题的可能性。
     

此致、

Barak Shapira
硬件设计工程师

直接:972-3-5485927

手机   :972-504859116

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能澄清一下:
    [引用]有1个组件,它的 DATA_BUS[15:0]通过 EMIF-A 总线 CS4n 连接到 DSP-DATA_BUS[0:15]。
    连接是 DSP <->EMIF_component之间的直接连接

    您是指您已按如下方式连接了这两个器件:

    器件 DATA_BUS[15]<--> DSP-EMIFA DATA_BUS[0]
    器件 DATA_BUS[14]<--> DSP-EMIFA DATA_BUS[1]

    器件 DATA_BUS[1] <---> DSP-EMIFA DATA_BUS[14]
    器件 DATA_BUS[0] <---> DSP-EMIFA DATA_BUS[15]

    如果是这种情况、则没有寄存器可用于交换 DATA_BUS。 这些连接应与器件技术参考手册中的第18.2.5节异步控制器和接口以及第18.3.1节硬件接口中所述的连接相同。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan

    您已正确理解。
    器件 DATA_BUS[15]<--> DSP-EMIFA DATA_BUS[0]
    器件 DATA_BUS[14]<--> DSP-EMIFA DATA_BUS[1]

    您的回答很失望、但已理解。
    此致、
    巴拉克