请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
在我们使用 TI DSP TMS320C6748的新设计中、
- 有1个组件 ,它的 DATA_BUS[15:0]通过 EMIF-A 总线 CS4n 连接到 DSP-DATA_BUS[0:15]。
连接是 DSP <->EMIF_COMPONENT 之间的直接连接 - 在数据表+应用手册中、我没有找到可以交换此数据总线的寄存 器(即在 BIG-ENDIAN -按位工作)。
- 请建议您解决此问题的可能性。
此致、
Barak Shapira
硬件设计工程师
直接:972-3-5485927
手机 :972-504859116