This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8127:IPNC SDK v3.5支持 AES 硬件进行加密和解密?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607737/linux-tms320dm8127-ipnc-sdk-v3-5-support-aes-hw-to-encryption-and-decryption

器件型号:TMS320DM8127

工具/软件:Linux

我在 DM8127系统上使用了 IPNC SDK v3.5。 我想使用 AES HW 进行加密和解密。

如何将 AES 驱动程序添加到系统中? 是否有适用于 IPNC SDK v3.5的补丁?

http://www.ti.com/tool/CRYPTO、哪一个适用于 DM8127系统上的 IPNC SDK v3.5?

此致、

Alfred