请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 工具/软件:Linux
我在 DM8127系统上使用了 IPNC SDK v3.5。 我想使用 AES HW 进行加密和解密。
如何将 AES 驱动程序添加到系统中? 是否有适用于 IPNC SDK v3.5的补丁?
http://www.ti.com/tool/CRYPTO、哪一个适用于 DM8127系统上的 IPNC SDK v3.5?
此致、
Alfred