This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:TMDXEVM8148

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607511/linux-tmdxevm8148-tmdxevm8148

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

尊敬的先生:


我是来自 Cimcon India Pvt 的 Manish dabhi。 艾哈迈达巴德公司
我已经购买了 TMDXEVM8148板并从 SD 卡启动、一切都很好。


我的问题是:
我正在 Ubuntu 14.04 32位中安装 arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin 工具链、但未安装。 并面对误差。
arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin
安装程序检测到您的系统使用了破折号外壳
请访问/bin/sh.  安装程序不支持此 shell。
您可以通过将/bin/sh 更改为 A 来解决此问题
指向支持的 shell (如 bash)的符号链接。
例如、在 Ubuntu 系统上、执行以下 shell 命令:
% sudo dpkg-reconfigure -plow dash
作为/bin/sh?安装 否


请解决此问题 。

此致、
Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下、Ubuntu 使用"dash"作为/bin/sh.的默认 shell 必须通过运行以下命令重新配置为使用 bash:

    sudo dpkg-reconfigure dash

    当要求您使用破折号作为默认系统外壳时,请确保选择“否”。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的帮助。

    我使用的是 Letest SDK 版本 ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00、TMDXEVM8148板也支持并行摄像头接口。
    我已在并行摄像头接口上连接 LI-IMX122-P33器件。

    我的问题是、如何获得并行摄像头输出以及默认情况下在我的设备中存储摄像头帧的位置。


    此致、
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 ezsdk 中、通过组件输入支持捕获。

    BR
    玛格丽塔