请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM8148
工具/软件:Linux
尊敬的先生:
我是来自 Cimcon India Pvt 的 Manish dabhi。 艾哈迈达巴德公司
我已经购买了 TMDXEVM8148板并从 SD 卡启动、一切都很好。
我的问题是:
我正在 Ubuntu 14.04 32位中安装 arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin 工具链、但未安装。 并面对误差。
arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin
安装程序检测到您的系统使用了破折号外壳
请访问/bin/sh. 安装程序不支持此 shell。
您可以通过将/bin/sh 更改为 A 来解决此问题
指向支持的 shell (如 bash)的符号链接。
例如、在 Ubuntu 系统上、执行以下 shell 命令:
% sudo dpkg-reconfigure -plow dash
作为/bin/sh?安装 否
请解决此问题 。
此致、
Manish