This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:KeyStone II ARM DDR3 SODIMM 或板载 DRAM 芯片

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607330/tci6638k2k-keystone-ii-arm-ddr3-sodimm-or-on-board-dram-chip

器件型号:TCI6638K2K

您好,

我一直在使用 Advantech 的 K2K EVM。 其中一个 SODIMM 模块出现故障。 我无法使用板载2G SDRAM。 如果我从其它工作的 EVM 插入 SO-DIMM 模块,则可以访问板载2GB SDRAM。 我正在使用 CCS 的存储器浏览器读取和写入 DDR3位置。 我还在使用 EVM 中提供的 GEL 文件。

有必要使用 SODIMM 模块来访问板载2GB SDRAM

。 在 ARM SPI 引导模式或 DSP 无引导模式下、行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]是否需要 SODIMM 模块来访问板载2GB SDRAM[/引用]
    是的、您的理解是正确的。 您需要 SODIMM 才能访问 SDRAM。

    此致、
    Yordan