主题中讨论的其他器件:X5777AXGABC、 X5777BXGABC
工具/软件:Linux
您好 TI
我们的定制板中没有闪存、我们只能在闪存映像内容之后启动一次。
在我们执行下电上电后、我们将收到 Oops 消息
[89.330256] [<802069ec>](jffs2_link_node_ref+0x0/0x1ac)来自[<80218384>](sum_link_node_ref+0x64/0x6c)
[16.317468] 回扫:
[16.320054] [<802069ec>](jffs2_link_node_ref+0x0/0x1ac)来自[<8021837c>](sum_link_node_ref+0x64/0x6c)
[16.330042] r7:c20b4280 r6:c3752c00 R5:00000000 R4:c37765f8
[16.336036] [<80218318>](sum_link_node_ref+0x0/0x6c)来自[<80218ccc>](jffs2_sum_scan_sumnode +0x244/0x640)
[16.346387] R8:00000000 r7:c37765f8 r6:80975ce4 r5:c3752c00 r4:cd55c600
[16.353476] [<80218a88>](jffs2_sum_scan_sumnode+0x0/0x640)来自[<8020be34>](jffs2_scan_medium+0x744/0x15dc)
[16.364014] [<8020b6f0>](jffs2_scan_medium+0x0/0x15dc)来自[<8020f080>](jffs2_do_mount_fs+0x1c0/0x664)
[16.374096] [<8020eec0>](jffs2_do_mount_fs+0x0/0x664)来自[<80211330>](jffs2_do_fill_super+0xc0/0x290)
[16.384182] [<80211270>](jffs2_do_fill_super_0x0/0x290)从[<80211bc4>](jffs2_fill_super+0xcc/0x108)
[16.394161] r7:00000000 R6:00000000 R5:c373a000 R4:00018400
[16.400152] [<80211af8>](jffs2_fill_super_0x0/0x108)从[<804163ec>](mount_MTD_aux.isra.0+0x80/0xcc)
[16.410141] R8:80918d64 r7:00000000 R6:00008000 R5:c364f400 R4:c373a000
BR
安特里克什