This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核在第二次 NOR 引导时崩溃

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607216/linux-am5728-kernel-crashes-on-2nd-nor-boot

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:X5777AXGABCX5777BXGABC

工具/软件:Linux

您好 TI  


我们的定制板中没有闪存、我们只能在闪存映像内容之后启动一次。

在我们执行下电上电后、我们将收到 Oops 消息

[89.330256]  [<802069ec>](jffs2_link_node_ref+0x0/0x1ac)来自[<80218384>](sum_link_node_ref+0x64/0x6c)
[16.317468]  回扫:
[16.320054]  [<802069ec>](jffs2_link_node_ref+0x0/0x1ac)来自[<8021837c>](sum_link_node_ref+0x64/0x6c)
[16.330042]   r7:c20b4280 r6:c3752c00 R5:00000000 R4:c37765f8
[16.336036]  [<80218318>](sum_link_node_ref+0x0/0x6c)来自[<80218ccc>](jffs2_sum_scan_sumnode +0x244/0x640)
[16.346387]   R8:00000000 r7:c37765f8 r6:80975ce4 r5:c3752c00 r4:cd55c600
[16.353476]  [<80218a88>](jffs2_sum_scan_sumnode+0x0/0x640)来自[<8020be34>](jffs2_scan_medium+0x744/0x15dc)
[16.364014]  [<8020b6f0>](jffs2_scan_medium+0x0/0x15dc)来自[<8020f080>](jffs2_do_mount_fs+0x1c0/0x664)
[16.374096]  [<8020eec0>](jffs2_do_mount_fs+0x0/0x664)来自[<80211330>](jffs2_do_fill_super+0xc0/0x290)
[16.384182]  [<80211270>](jffs2_do_fill_super_0x0/0x290)从[<80211bc4>](jffs2_fill_super+0xcc/0x108)
[16.394161]   r7:00000000 R6:00000000 R5:c373a000 R4:00018400
[16.400152]  [<80211af8>](jffs2_fill_super_0x0/0x108)从[<804163ec>](mount_MTD_aux.isra.0+0x80/0xcc)
[16.410141]   R8:80918d64 r7:00000000 R6:00008000 R5:c364f400 R4:c373a000

BR

安特里克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    我们使用的是3.12.25。

    BR
    安特里克什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪里获得了该信息? 据我所记得、TI 从未发布过此 Linux 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    如果我没有错、则 TI 发布了它、我们在 ti-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02中获得了它。
    我们使用的是 SoC X5777AXGABC、它已停产、目前我们使用的是 SoC X5777BXGABC。
    您能否交叉检查并告诉我们什么是根本原因?

    我们能够从 MMC 以及 NOR 闪存引导、但后续 NOR 引导失败。
    请您向正确的方向提出建议。

    BR
    安特里克什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在错误的论坛上发帖。 这不是 Sitara 处理器、Sitara 器件不支持 GLSDK。 在 e2e.ti.com/.../1020上发布您的问题