This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:SRIO 抖动要求

Guru**** 2584335 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607250/66ak2h06-srio-jitter-requirements

器件型号:66AK2H06

您好!

我有一个客户关于 SRIOSGMICLK 抖动要求的问题。

数据表中
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2h06.pdf

抖动值最大为2ps。



但在设计指南下、表7中显示了不同的值。
http://www.ti.com/lit/an/sprabv0/sprabv0.pdf

哪个值是正确的?


我不确定我是否正确理解了该表。
例如、第一行显示
“1.88ps RMS–178fs”
178fs 是什么意思?

谢谢、此致、
Kot


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件设计指南是所有 Keystone II 器 件的通用文档、因此在这种情况下、您应遵循数据手册中的建议(www.ti.com/.../66ak2h06.pdf)。

    此致、
    Yordan