This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:DSS PLL 扩频时钟

Guru**** 2902090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649386/am3715-dss-pll-spread-spectrum-clocking

器件型号:AM3715

尊敬的先生:

我在 AM3715 DPLL4 DSS_PCLK 中使用 SSC (扩频时钟)来降低 EMI。

 

寄存器的设置如下:

1)对于 DPLL4
M=432、N=12、M4=5

 

       因为 SYS_CLK 为26MHz

       因此、DSS1_ALWON_FCLK 为(26 * 432)/(12+1)/ 5 = 172.8MHz

 

显示屏使用640 x 480分辨率、而 DSS_PCLK 为172.8 MHz/7=24.68 MHz (此处7为 DISPC_DIESS.PCD)

 

 

2)对于 SCM
CONTRAL_DSS_DPLL_Spreading。 DSS_Spreading_enable = 1.

 

       Control_DSS_DPLL_Spreading_FREQ。 R_DSS_MOD_FREQ_MANT = 25

       Control_DSS_DPLL_Spreading_FREQ。 R_DSS_MOD_FREQ_EXP = 0

       Control_DSS_DPLL_Spreading_FREQ。 R_DSS_Delta_Fract = 190840

       Control_DSS_DPLL_Spreading_FREQ。 R_DSS_Delta_M_INT = 1.

 

设置寄存器后:

CONTRAL_DSS_DPLL_SLED 为0x00000090 //位7表示 SSC 已启用

CONTRAL_DSS_DPLL_Spreading_FREQ 为0x1ba5e019

 

但启用 SSC 后频谱分析仪不会改变。

 

请帮助您检查 SSC 设置的参数吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否遵循了 AM37x TRM 版本 R 的第13.4.11节中的指导原则?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    是的、我按照 AM37x TRM Rev.R 的第13.4.11节计算 CONTRAL_DSS_DPLL_Spreading_FREQ 的参数。
    但我不确定这是一个合理的传播频率。
    你有什么建议吗?

    此致、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在什么频率观察到峰值? 它们高于限值多少 dB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅13.4.11.4.1 SSC 配置部分
    频率= Finp /(N+1)= 26MHz/(12+1)= 2MHz
    2.必须 FM <频率/70
    2MHz/70=28KHz
    因此、我使用20K 来扩展频率。
    PPR = 10 * log (0.1 * 172 / 0.02)= 29.3dB
    ModFreqDivider = Fref /(4*FM)= 2 /(4 * 0.02)= 2 / 0.08 = 25 = 25 * 2^0
    因此 MANT 为25、EXP 为0
    4.DeltaM = M * fc / ModFreqDivider 的百分比= 432 * 0.1/ 25 = 1.728
    因此 Δ_M_INT 为1。
    Δ_M_FRAact = 0.728 * 2^18 = 190840

    此致、

    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能回答我在上一帖子中的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在什么频率观察到峰值? 24.68MHz 的谐波频率
    它们高于限值多少 dB? 10dB

    此致、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    非常感谢!

    此致、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、DSS_Spreading_enable_status 位指示什么?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、梅森、很抱歉我在帖子前面没有看到您的寄存器。 看起来状态位已置位、因此应正确启用 SSC。 我不确定会出现什么问题、我检查了您的计算结果、它们看起来是正确的。

    我看到的一个问题是、您声明的频率偏差为10%、这将导致可能的 DSS1_ALWON_FCLK 为155MHz-190MHz。 DSS 的最大功能时钟为173MHz、因此在启用 SSC 时会违反其规格。 DSS 的功能时钟必须保持在173MHz 以下。

    您可以尝试以下几种方法来避免这种情况:
    -启用 Q_DSS_Spreading_side 位。 将仅启用低频展频、这意味着展频在低侧为两倍、在高侧为0。 这相当于138.24-172.8MHz 的 DSS1_ALWON_FCLK
    -减少 DSS1_ALWON_FCLK,使传播频率的高侧移动不超过172.8MHz

    此外、您可能需要尝试较小的频率偏差、例如、可能是1%、如 TRM 中的示例所示。

    偏差为1%、FM=17.28KHz 时、PPR 为20dB、然后

    MOD_FREQ_MAN = 0x1D
    MOD_FREQ_EXP = 0

    DeltaM = 0.148965517
    Δ_M_INT = 0
    Δ_M_FRAC = 0x988B

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    非常感谢您的帮助。
    我将很快尝试设置。

    此致、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢你的帮助。

    我已经尝试过您的建议-较小的频率偏差1%。

    但我没有什么不同。


    这是 分析仪的照片。


    它与未启用 SSC 的波形相同。

     


    此外、我尝试减小 DSS1_ALWON_FCLK。
    下面是我的计算方法。

     

    设置5%偏差、

    对于 DPLL4、M=432、N=12、M5=7

    DSS1_ALWON_FCLK =(Fin * M)/(N+1)/ M5 =(26*432)/(12+1)/ 7 = 123.4MHz

    Fout = DSS1_ALWON_FCLK = 123.4MHz

    频率= Finp /(N+1)= 26/(12+1)= 2MHz

    fc = 123.4 MHz

    FM = 12.34KHz = 0.01234 MHz

    PPR = 10 * log (0.05 * 123.4 / 0.01234)= 26.99dB

    ^:偏差=(fm / fc)* 10 μ s (PPR/10)= 0.05 = 5%

     

    ModFreqDivider = Fref /(4 * FM)= 2 *(4 * 0.01234)= 41

    所以

    MOD_FREQ_MAN = 41
    MOD_FREQ_EXP = 0

    DeltaM = M *偏差/ ModFreqDivider = 432 * 0.05/41 = 0.526829

    所以

    Δ_M_INT = 0
    Δ_M_FRAC = 0.526829 * 2^18 = 138105


     

    使用推导的 DSS1_ALWON_FCLK 也会得到相同的结果。

     

    像素时钟为123.4MHz/5 = 24.68

    814.633 MHz 似乎接近24.68 MHz 的33倍


     

    您对 SSC 为什么不起作用有什么想法吗?

    我有一个线程来监视寄存器 CONTRAL_DSS_DPLL_Spreading。

    它始终是0x00000090。

    我想我已经截断了 SSC。

     

    打开 DSS 像素时钟和 SSC 之间是否有任何序列?

     

    谢谢!

     

    此致、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、在上述更改中、您降低了像素时钟频率、您需要更改 M4分频器、而不是 M5。

    我没有很好的解释为什么你根本看不到任何变化。 您应该先锁定 PLL、然后配置 SSC。

    您能否尝试将 M 乘法器从432大幅降低到更小的值(接近示例)、然后再连续减小 N 分频器。

    此外、PRM_CLKSRC_CTRL.DPLL4_CLKINP_DIV 的值是多少?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、再次感谢!

    没错、像素时钟分频器是 M4而不是 M5。 我在这里输入错误。 我的源代码使用 M4。

    PRM_CLKSRC_CTRL.DPLL4_CLKINP_DIV 的值为0。

    我将减小 M 和 N 乘法器、然后重试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    我已经尝试降低 DPLL4的 M 和 N。
    M=100、N=2、M4=7
    因此、
    Fout =(26x100)/(2+1)/ 7 = 123.8MHz
    频率= 26/(2+1)= 8.6MHz
    fm = 12.38KHz
    偏差5%
    PPR = 10 x log (0.05 x 123.8 / 0.01238)= 26.99dB
    ModFreqDivider = 8.6/(4 * FM)= 174 = 87 * 2 ^ 1.
    MANT = 87
    Exp = 1
    DeltaM = M * 0.05 / ModFreqDivider = 100 * 0.05 / 87 = 0.0287356
    Δ_M_INT = 0
    Δ_M_FRAact = 0.0287356 * 2^18 = 7533

    但它仍然无法正常工作。


    我还尝试使用:
    M=28、N=2、M4=2
    但该设置会使 UART3失败。
    (控制台输出到 UART3。)
    我的 UART3以115200波特率运行。
    为什么 DPLL4的 M 更改会导致 UART3失败?
    根据 AM37xx 技术参考手册、UART3除以 PER_48M_FCLK、而不是 DPLL4。
    请帮帮我。

    非常感谢!
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、我同意、更改 DPLL4不应影响 UART3的运行。 您可能需要尝试使用时钟树工具
    www.ti.com/.../clocktreetool 以查看是否正确设置了 UART3的时钟。

    我仍然无法解释为什么您没有看到 SSC 行为发生变化。 寄存器 DSS_CONTROL (0x48050040)的值是多少。 只需确保您没有将 DSI PLL 用于像素时钟。

    此致、
    James