Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
工具/软件:Linux
默认情况下、在 Linux SDK 04.01.00.06版本中 OMAP-L138似乎没有 preemp_RT 支持。
我附加 了 linux-ti-stage-rt_4.9.bb 配方以包含 LCDK (core-image-minimal 和 rt-tests 包)的"real-time.cfg"配置。
运行 cyclictest 工具(cyclictest -l100000000 -m -sp90 -i200 -h100000 -q >输出)并绘制延迟图(https://www.osadl.org/Create-a-latency-plot-from-cyclictest-hi.bash-script-for-latency-plot.0.html)后,我意识到实时性能在延迟方面非常糟糕。 我将相同的 Linux SDK 与 BeagleBone Black ( 内核映像最小化和 RT 测试包)进行了比较、结果更加令人满意。 
我决定将 "ti-rt-linux-4.9.y"和"ti-lsk-linux-4.9.y"分支进行比较、 而 SoC (或 CPU 内核)没有专门的内容来解释这种 RT 性能的巨大差异。
我想知道我是否会丢失特定于内核配置的内容和/或需要修改与 DaVinci/Da8050相关的哪条代码才能实现相同级别的确定性。