This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:pvrsrvctl 执行失败

Guru**** 2956940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644661/linux-dra725-pvrsrvctl-execute-fail

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

SDK: TI-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03

pvrsrvctl 执行:

第一次执行失败、但第二次执行成功。

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    只是为了更新您:由于图形团队目前在接下来的3-4周内忙于处理一些高优先级任务、他们的响应速度可能非常慢。 在此之后、我们将尝试确定 E2E 论坛的优先级。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我们有时看到这个问题。 初始化图形驱动程序和 Weston 时似乎存在竞态条件。

    如果您执行以下操作、您能否确认您是否看到相同的问题?
    /etc/init.d/rc.pvr 启动

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    此外、如果您在每次重启后发现问题、请告知我们? 或者仅在首次启动时使用新文件系统。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢您的回复、
    这就是解决方案,我在执行 pvrsrvctl 之前执行 mdev,
    但我不知道具体原因。

    此致
    Cesar