This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Fra7xx-eMMC 时钟频率(MMC HS200)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641852/rtos-dra7xx-emmc-clk-frequency-mmc-hs200

工具/软件:TI-RTOS

大家好  

我们在 Dra7xx 定制电路板中使用 eMMC。

我们从 /sys/kernel/debug.获取以下信息 它显示了48MHz。  预期为192 MHz。 支持的最大值是多少?  

Cat mmc1/IOS
时钟:48000000 Hz
VDD:21 (3.3 ~ 3.4V)
总线模式:2 (推挽)
芯片选择:0 (无关)
功率模式:2 (开启)
总线宽度:2 (4位)
时序规格:9 (MMC HS200)
信号电压:0 (1.80 V)
驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 eMMC 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、
    您能否提供器件版本和软件 SKD 详细信息?

    在 DRA7x 上、MMC HS200的频率最高可达192MHz、具体取决于器件树文件中设置的最大频率值。

    您是否在 dra7*.dtsi/或 board DTS 文件中明确地记录了最大频率参数?

    此外、我看到您使用 TI-RTOS 标记了此帖子、这是打算吗? 您的用例是否涉及 TI-RTOS?

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、
    您是否能够检查 DTS 文件?

    此致、
    RK