请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
大家好
我们在 Dra7xx 定制电路板中使用 eMMC。
我们从 /sys/kernel/debug.获取以下信息 它显示了48MHz。 预期为192 MHz。 支持的最大值是多少?
Cat mmc1/IOS
时钟:48000000 Hz
VDD:21 (3.3 ~ 3.4V)
总线模式:2 (推挽)
芯片选择:0 (无关)
功率模式:2 (开启)
总线宽度:2 (4位)
时序规格:9 (MMC HS200)
信号电压:0 (1.80 V)
驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)
此致、
Gokul