This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:接口5Mpx 摄像头模块- LI-5M03、带 Leopard 板368 LI-TB02

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642616/tms320dm368-interface-5mpx-camera-module---li-5m03-with-leopard-board-368-li-tb02

器件型号:TMS320DM368

大家好,

我正在使用带 DM368控制器的 Leopard 板 LI TB02。

我们配置了 MT9P031 (LI-5M03) 传感器驱动程序、并且正在从 SD 卡成功引导。

现在我们尝试将 摄像头模块- LI-5M03与电路板连接 。

但根据以下链接、GSTPipelines 用于录制视频。

但是、在哪里放置这些 GST流水 线命令?

developer.ridgerun.com/.../index.php

/# file_name=video_camera_capture.mp4

/# gst-launch-0.10 -e v4l2src always-copy=false num-buffers=1000! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、FORMAT=(fourcc) NV12、width=1280、height=720、帧速率=(fraction) 23/1'! \

太棒了! dmaienc_h264编码 preset=2 ratecontrol =4! 太棒了! 排队! 真棒! 文件链接位置=$file_name 

我在板提示符中得到以下错误  

正在将管道设置为暂停...
VPFE 捕获 VPFE 捕获:IPIPE 链接
VPFE 捕获 VPFE 捕获:存在调整器
VPFE 捕获 VPFE 捕获:不支持标准
错误:管道不想暂停。
警告:来自元素/GstPipeline:lipine0/GstV4l2Src:v4l2src0:
无法为器件'/dev/video0设定标准。
其他调试信息:
/../../src/sys/v4l2/v4l2_calls.c (743):gst_v4l2_set_norm ():
/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
系统错误:参数无效
警告:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstDmaiper:dmaiperf0:
无法从资源获取/设置设置设置。
其他调试信息:
/../src/src/gsttidmaiperf.c (274):gst_dmaiperf_start ():
/GstPipeline0/GstDmaiper:dmaiperf0:
未指定引擎名称、未打印 DSP 信息
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:可以
不协商格式
其他调试信息:
/../../../src/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2778):GST_BASE_SRC_START
():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
检查过滤的电容器(如果有)
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...

但过程中会产生混淆。

如何解决这个问题?

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此 Wiki

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran 您好,

    感谢您的回复。

    更新:

    现在 GStreamer 启动命令正在工作。我可以查看前置稳压器和时间戳。

    但是、要使用 gstreamer 流水线在录制后观看视频播放。 我是否需要将分量视频适配器电缆连接到 PC 或任何其他组件?

    在硬件设置中,我有 Leopard 板,LI 5M03相机板。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将心前导视频文件传输到 PC 并在任何视频播放器中播放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

    但我找不到文件的位置...

    此致

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果未指定输出路径、则该文件将存储在您已从中启动命令的本地目录中。
    您需要通过 USB/SD/Ethernet 等手动将其传输至 PC 并在 PC 上播放

    储罐