This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5507:我认为这是一个错误。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5507, SM320VC5507-EP, TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638965/tms320vc5507-i-think-this-is-a-mistake

器件型号:TMS320VC5507
主题中讨论的其他器件: SM320VC5507-EPTMS320VC5509A

您好!

我认为 TMS320VC5507、TMS30VC5509和 SM320VC5507数据表中存在类似的错误、文献编号 SPRS244J、SPRS163H、 SPRS613。

如图所示、下面的16位数据读取总线[BB]连接到指令缓冲单元。

这显然是错误的。

我在下一幅图像中进行校正。

其他成员对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    谢谢你。 我认为这是一个简单的错误。
    我会等待他们的答覆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件设计专家是否回答了此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    感谢您将此错误提请我们注意。 我已证实您怀疑这是一个错误。  

    指令缓冲器(IU)单元接收来自程序数据总线 PB (32)的程序数据、而不是来自数据读取总线 BB (16)的程序数据。

    在回顾时、我在方框图中发现了另一个错误。 内部存储器接口将程序数据放置在程序数据总线 PB (32)上、而不是放置在程序地址总线 PAB (24)上。

    请参阅下面编辑的方框图。

    我针对这四个文献编号归档了 Littbugs、以便在下一个版本中修复此方框图:
    SPRS244J (TMS320VC5507)、SPRS613 (SM320VC5507-EP)、SPRS205K (TMS320VC5509A)、SPRS163H (TMS320VC5509、停产?)

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我很高兴发现这一错误、您确认了这一错误。
    我希望这将有所帮助。
    感谢您向我发送经编辑的方框图。